atan2


逆正接(y / x)を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

double atan2(double y, double x);

[戻り値]

y / xの逆正接(アークタンジェント)を返します。返す値はラジアン単位で,-πからπまでの範囲です。

xとyがともに0.0の場合,非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMをセットします。解が0へ向かって消滅した場合,±0を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEをセットします。解が非正規化数の場合,グローバル変数errnoにERANGEをセットします。

[詳細説明]

y / xの逆正接(アークタンジェント)を求めます。本関数は,π / 2,または-π / 2付近(xが0に近い場合)の角度の場合も正しい結果を求めます。