-isa


<コンパイル・オプション / マイコンオプション>

[指定形式]

-isa={ rxv1 | rxv2 }

 

-

省略時解釈

環境変数ISA_RXの内容に従います。

[詳細説明]

-

生成する命令コードの命令セットアーキテクチャ(RXv1またはRXv2)を指定します。

-

isa=rxv1 を指定した場合、RXv1を選択します。

-

isa=rxv2 を指定した場合、RXv2を選択します。

[備考]

-

-nofpuと-fpuのいずれの選択もない場合に-isaオプションを指定すると、-fpuを自動的に選択します。

-

-isaオプションを省略した場合、-cpuオプション、環境変数CPU_RX および 環境変数ISA_RXのいずれもない場合は、エラーとなります。

-

-cpuオプションと同時に指定することはできません。