-nouse_pid_register


<コンパイル・オプション / マイコンオプション>

[指定形式]

-nouse_pid_register

 

[詳細説明]

-

PIDレジスタを使用せずにコード生成を行います。

-

PIDレジスタは、fint_registerオプションの指定内容に基づき、pidオプションと同じ規則で選択します。PIDレジスタとして選択されるレジスタは、pidオプションの項目を参照してください。

-

PID機能が有効なアプリケーションプログラムから呼び出されるマスタプログラムは、本オプションでアセンブルする必要があります。このとき、アプリケーションにfint_registerオプションの選択がある場合は、マスタプログラムにも同じパラメータのfint_registerを選択してください。

[備考]

-

nouse_pid_registerオプションとpidオプションを同時に選択するとエラーE0511150になります。

-

PIDレジスタとして選択されるレジスタが、baseオプションでも選択された場合は警告W0511149になります。

-

PID機能の詳細については、「PIC/PID機能の利用」の項目を参照してください。