-rom


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>

[指定形式]

-rom = <サブオプション>[,…]
       <サブオプション> : <ROMセクション名>=<RAMセクション名>

 

[詳細説明]

-

初期化データ領域のROM用、RAM用領域を確保し、ROMセクション内定義シンボルをRAMセクション内アドレスになるようリロケーションします。

-

ROMセクションには初期値のあるリロケータブルセクションを指定します。

-

RAMセクションには存在しないセクションまたはサイズ0のリロケータブルセクションを指定します。

[例]

rom=D=R
start=D/100,R/8000

-

Dセクションと同サイズのRセクションを確保し、Dセクション内定義シンボルをRセクション上のアドレスでリロケーションします。

[備考]

-

form={object | relocate | library}またはstrip指定時、本オプションは無効です。