-byte_count


<最適化リンケージエディタ(rlink)・オプション / 出力オプション>

[指定形式]

-byte_count=<数値>

 

-

省略時解釈

バイト数最大値はFFとしてIntel-Hexファイルを生成します。

[詳細説明]

-

Intel-Hex形式ファイルを生成する際に、データレコードのバイト数最大値を指定するためのオプションです。

-

バイト数としては、1byteの16進数(01〜FF)を指定することができます。

[例]

byte_count=10

[備考]

-

生成するファイル形式がIntel-Hex形式(form=hex)ではない場合、本オプションは無効です。