RI600PXのメッセージ・バッファ情報(メッセージ・バッファ名,ID など)を表示します。
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
RI600PXのメッセージ・バッファ情報(メッセージ・バッファ名,ID など)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
|
メッセージ・バッファの現在状態を示すアイコン,およびメッセージ・バッファの名前を以下の形式で表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
メッセージ・バッファの総バッファ・サイズ(単位:バイト)を表示します。
|
|
メッセージ・バッファの空きバッファ・サイズ(単位:バイト)を表示します。
|
|
メッセージ・バッファの最大メッセージ・サイズ(単位:バイト)を表示しま
|
|
メッセージ・バッファに格納されているメッセージの数を表示します。
|
|
|
|
|
メッセージ・バッファにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。
なお,待ちタスク情報についての詳細は,
[タスク]タブを参照してください。
図A―20 [メッセージ・バッファ]タブ(待ちタスク情報)
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
|
表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
メッセージ・バッファ名,ID,キュー状態,先頭アドレス,総バッファ・サイズ,空きバッファ・サイズ,最大メッセージ・サイズ,格納メッセージ数,属性
|
|
|
|
|
|
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
ID,先頭アドレス,総バッファ・サイズ,空きバッファ・サイズ,最大メッセージ・サイズ,格納メッセージ数
|
|
|
|
|
|
メモリ パネルをオープンし,メッセージ・バッファの内容を表示します。
|
|
リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。
|