RI600V4のアラーム・ハンドラ情報(アラーム・ハンドラ名,IDなど)を表示します。
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
RI600V4のアラーム・ハンドラ情報(アラーム・ハンドラ名,IDなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
|
アラーム・ハンドラの現在状態を示すアイコン,およびアラーム・ハンドラの名前を以下の形式で表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
次に起動するまでの残り時間を表示します。時間の単位はミリ秒です。ただし、基本クロック割り込み周期の分母(tic_deno)が1の場合の単位は基本クロック数です。
|
|
|
|
|
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
|
表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
アラーム・ハンドラ名,ID,状態,残り時間,起動アドレス,拡張情報
|
|
|
|
|
|
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
エディタ パネルをオープンし,アラーム・ハンドラのソースを表示します。
|
|
逆アセンブル パネルをオープンし,アラーム・ハンドラの逆アセンブル結果を表示します。
|
|
リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。
|