[ミューテックス]タブ

RI600V4のミューテックス情報(ミューテックス名,IDなど)を表示します。

図A―17  [ミューテックス]タブ



ここでは,次の項目について説明します。

- [オープン方法]

- [各エリアの説明]

- [コンテキスト・メニュー]

[オープン方法]

- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択

- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択

[各エリアの説明]

(1) 情報表示エリア

(a) 第1階層

RI600V4のミューテックス情報(ミューテックス名,IDなど)を表示します。

なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。

ミューテックス名

ミューテックスの現在状態を示すアイコン,およびミューテックスの名前を以下の形式で表示します。

アイコン 名前

待ちタスクあり

タスクがロック中

待ちタスクなし

ID

ミューテックスのIDを表示します。

キュー状態

ミューテックスの現在状態を表示します。

Waiting Tasks

待ちタスクあり

Empty

待ちタスクなし

ロック・タスクID

ロックしているタスクのIDを表示します。

属性

ミューテックスの属性を表示します。

TA_CEILING

優先度上限プロトコル

上限優先度

ミューテックスの上限優先度を表示します。



(b) 第2階層

ミューテックスの待ちキューにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。

なお,待ちタスク情報についての詳細は,[タスク]タブを参照してください。

図A―18  [ミューテックス]タブ(待ちタスク情報)



[コンテキスト・メニュー]

マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。

(1) ヘッダ行

表示

表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。

選択項目名

選択項目として,以下を表示します。

ミューテックス名,ID,キュー状態,ロック・タスクID,属性,上限優先度

チェック状態

該当項目を表示します。

非チェック状態

該当項目を表示しません。

表記

表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。

選択項目名

選択項目として,以下を表示します。

ID,ロック・タスクID,上限優先度

10進数

該当項目を10進数で表示します。

16進数

該当項目を16進数で表示します。



(2) フッタ行

表示項目のリセット

リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。