[メッセージ・バッファ]タブ

RI600V4のメッセージ・バッファ情報(メッセージ・バッファ名,ID など)を表示します。

図A―19  [メッセージ・バッファ]タブ



ここでは,次の項目について説明します。

- [オープン方法]

- [各エリアの説明]

- [コンテキスト・メニュー]

[オープン方法]

- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択

- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択

[各エリアの説明]

(1) 情報表示エリア

(a) 第1階層

RI600V4のメッセージ・バッファ情報(メッセージ・バッファ名,ID など)を表示します。

なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。

メッセージ・バッファ名

メッセージ・バッファの現在状態を示すアイコン,およびメッセージ・バッファの名前を以下の形式で表示します。

アイコン 名前

送信待ちタスクあり

受信待ちタスクあり

受信待ちメッセージあり

待ちタスク/待ちメッセージなし

ID

メッセージ・バッファのIDを表示します。

キュー状態

メッセージ・バッファの現在状態を表示します。

Waiting Tasks (Send)

送信待ちタスクあり

Waiting Tasks (Receive)

受信待ちタスクあり

Waiting Messages

受信待ちメッセージあり

Empty

待ちタスク/待ちメッセージなし

先頭アドレス

メッセージ・バッファの先頭アドレスを表示します。

総バッファ・サイズ

メッセージ・バッファの総バッファ・サイズ(単位:バイト)を表示します。

空きバッファ・サイズ

メッセージ・バッファの空きバッファ・サイズ(単位:バイト)を表示します。

最大メッセージ・サイズ

メッセージ・バッファの最大メッセージ・サイズ(単位:バイト)を表示しま

す。

格納メッセージ数

メッセージ・バッファに格納されているメッセージの数を表示します。

属性

送信待ちタスクのキューイング方式を表示します。

TA_TFIFO

メッセージの送信要求を行った順



(b) 第2階層

メッセージ・バッファにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。

なお,待ちタスク情報についての詳細は,[タスク]タブを参照してください。

図A―20  [メッセージ・バッファ]タブ(待ちタスク情報)



[コンテキスト・メニュー]

マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。

(1) ヘッダ行

表示

表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。

選択項目名

選択項目として,以下を表示します。

メッセージ・バッファ名,ID,キュー状態,先頭アドレス,総バッファ・サイズ,空きバッファ・サイズ,最大メッセージ・サイズ,格納メッセージ数,属性

チェック状態

該当項目を表示します。

非チェック状態

該当項目を表示しません。

表記

表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。

選択項目名

選択項目として,以下を表示します。

ID,先頭アドレス,総バッファ・サイズ,空きバッファ・サイズ,最大メッセージ・サイズ,格納メッセージ数

10進数

該当項目を10進数で表示します。

16進数

該当項目を16進数で表示します。



(2) フッタ行

メモリへジャンプ(先頭アドレス)

メモリ パネルをオープンし,メッセージ・バッファの内容を表示します。

表示項目のリセット

リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。