RI600V4のメールボックス情報(メールボックス名,IDなど)を表示します。
- [デバッグ]メニュー→[デバッグ・ツールへダウンロード]を選択
- [表示]メニュー→[リアルタイムOS]→[リソース情報]を選択
RI600V4のメールボックス情報(メールボックス名,IDなど)を表示します。
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
|
メールボックスの現在状態を示すアイコン,およびメールボックスの名前を以下の形式で表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
メッセージのキューイング方式がTA_MFIFOの場合には,“--”が表示されます。
|
|
メールボックスの属性(タスクのキューイング方式,メッセージのキューイング方式)を表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
メールボックスにタスクがキューイングされている場合に限り,待ちタスク情報(タスク名,IDなど)を表示します。
なお,待ちタスク情報についての詳細は,
[タスク]タブを参照してください。
図A―15 [メールボックス]タブ(待ちタスク情報)
メールボックスにメッセージがキューイングされている場合に限り,待ちメッセージ情報(メッセージ・アドレス,メッセージ優先度など)を表示します。
図A―16 [メールボックス]タブ(待ちメッセージ情報)
なお,本エリアは,以下に示した項目から構成されています。
マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューは,クリックする部位により以下のように異なります。
|
表項目を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
メールボックス名,ID,キュー状態,メッセージ最大優先度,属性
|
|
|
|
|
|
表記進数を選択するためのカスケード・メニューを表示します。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リアルタイム OS リソース情報パネルの表示項目を初期状態に戻します。
|