ルネサス
R_RTC_Set_CalendarCounterValue
リアルタイム・クロックにカウント値を設定します。(カレンダモード設定時)
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
#include "r_cg_rtc.h"
MD_STATUS R_RTC_Set_CalendarCounterValue ( rtc_counter_value_t counter_write_val );
[引数]
I/O
引数
説明
I
rtc_counter_value_t
counter_write_val;
カウント値
備考
カウント値rtc_counter_value_tについての詳細は,R_RTC_Set_CounterValueを参照してください。
[戻り値]
マクロ
MD_OK
正常終了
MD_BUSY1
カウント処理を実行中(設定変更前)
MD_BUSY1が返却される場合は,カウンタの動作開始待ち時間が短いことに起因している可能性があるため,ヘッダ・ファイルr_cg_rtc.hで定義されているマクロRTC_WAITTIMEの値を大きくしてください。