R_RTC_Set_CalendarAlarmOn


アラーム割り込み機能を開始します。(カレンダモード設定時)

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
#include    "r_cg_rtc.h"
void    R_RTC_Set_CalendarAlarmOn ( uint8_t enb_set );

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t enb_set;

アラームイネーブル

備考

以下にアラームイネーブルset_enbの各ビットに対する意味を示します。

 

[戻り値]

なし