|
R_RTC_Set_BinaryAlarmValue
|
アラームの発生条件を設定します。(バイナリモード設定時)
[指定形式]
#include "r_cg_macrodriver.h"
#include "r_cg_rtc.h"
void R_RTC_Set_BinaryAlarmValue ( uint32_t alarm_enable, uint32_t alarm_val );
|
[引数]
|
|
|
|
|
|
uint32_t alarm_enable
|
アラームイネーブル
(バイナリカウンタアラーム許可レジスタへ値を設定します)
|
|
|
uint32_t alarm_val
|
アラームの発生条件(カウント値)
(バイナリカウンタアラームレジスタへ値を設定します)
|
[戻り値]
なし