|
r_taum_channeln_higher8bits_interrupt
|
タイマ割り込みINTTMmnHの発生に伴う処理を行います。
備考 | 本API関数は,タイマ割り込みINTTMmnHに対応した割り込み処理として呼び出されます。 |
[指定形式]
CA78K0Rコンパイラの場合
__interrupt static void r_taum_channeln_higher8bits_interrupt ( void );
|
CC-RLコンパイラの場合
static void __near r_taum_channeln_higher8bits_interrupt ( void );
|
備考 | mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。 |
[引数]
なし
[戻り値]
なし