ルネサス
R_TAUm_Channeln_Start
チャネルnのカウントを開始します。
備考
本API関数を呼び出してからカウント処理を開始するまでの時間は,該当機能の種類(インターバル・タイマ,方形波出力,外部イベント・カウンタなど)により異なります。
[指定形式]
void R_TAUm_Channeln_Start ( void );
mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]