|
R_TAUm_Channeln_Lower8bits_Start
|
チャネルnのカウント(下位8ビット)を開始します。
備考 1. | 本API関数の呼び出しは,タイマ・アレイ・ユニットを8ビット・タイマとして使用している場合に限られます。 |
備考 2. | 本API関数を呼び出してからカウント処理を開始するまでの時間は,該当機能の種類(インターバル・タイマ,外部イベント・カウンタ,ディレイ・カウンタなど)により異なります。 |
[指定形式]
void R_TAUm_Channeln_Lower8bits_Start ( void );
|
備考 | mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。 |
[引数]
なし
[戻り値]
なし