ルネサス
R_TAUm_Channeln_Higher8bits_Start
チャネルnのカウント(上位8ビット)を開始します。
備考
本API関数の呼び出しは,タイマ・アレイ・ユニットを8ビット・タイマとして使用している場合に限られます。
[指定形式]
void R_TAUm_Channeln_Higher8bits_Start ( void );
mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]