5.4 データ・キュー
マルチタスク処理では,あるタスクの処理結果を他タスクに通知するといったタスク間の通信機能(データの受け渡し機能)が必要となります。そこで,RI78V4では,規定されたデータ・サイズの通信機能として“データの書き込み/読み出しが可能なデータ・キュー領域を有するデータ・キュー”を提供しています。
以下に,データ・キューを利用した場合の処理の流れを示します。
備考 1回のデータ送信/受信処理で送信/受信するデータのサイズは,4バイトです。
RI78V4では,データ・キューの静的な生成のみサポートしています。処理プログラムからサービス・コールを発行して動的に生成することはできません。
データ・キューの静的生成とは,システム・コンフィギュレーション・ファイルで静的API“CRE_DTQ”を使用してデータ・キューを定義することをいいます。
データの送信は,以下に示したサービス・コールを処理プログラムから発行することにより実現されます。
-
snd_dtq
パラメータ
dtqidで指定されたデータ・キューのデータ・キュー領域にパラメータ
dataで指定されたデータを書き込みます。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータを書き込むための空き領域が存在しなかった場合には,データの書き込みは行わず,自タスクを対象データ・キューの送信待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(データ送信待ち状態)へと遷移させます。
なお,データ送信待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,データ送信待ち状態からREADY状態へと遷移します。
|
|
rcv_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が確保された
|
|
prcv_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が確保された
|
|
trcv_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が確保された
|
|
|
|
|
|
また,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューの受信待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,データの書き込みは行わず,該当タスクにデータを渡します。これにより,該当タスクは,受信待ちキューから外れ,WAITING状態(データ受信待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
#include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/
void
task ( VP_INT exinf )
{
ER ercd; /*変数の宣言*/
ID dtqid = 1; /*変数の宣言,初期化*/
VP_INT data = 123; /*変数の宣言,初期化*/
............
............
ercd = snd_dtq ( dtqid, data ); /*データの送信*/
if ( ercd == E_OK ) {
............ /*正常終了処理*/
............
} else if ( ercd == E_RLWAI ) {
............ /*強制終了処理*/
............
}
............
............
}
|
備考1 データを対象データ・キューのデータ・キュー領域に書き込む際の書き込み方法は,データの送信要求を行った順に行われます。
備考2 自タスクを対象データ・キューの送信待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順)に行われます。
-
psnd_dtq,
ipsnd_dtq
パラメータ
dtqidで指定されたデータ・キューのデータ・キュー領域にパラメータ
dataで指定されたデータを書き込みます。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータを書き込むための空き領域が存在しなかった場合には,データの書き込みは行わず,戻り値としてE_TMOUTを返します。
また,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューの受信待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,データの書き込みは行わず,該当タスクにデータを渡します。これにより,該当タスクは,受信待ちキューから外れ,WAITING状態(データ受信待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
#include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/
void
task ( VP_INT exinf )
{
ER ercd; /*変数の宣言*/
ID dtqid = 1; /*変数の宣言,初期化*/
VP_INT data = 123; /*変数の宣言,初期化*/
............
............
ercd = psnd_dtq ( dtqid, data );/*データの送信(ポーリング)*/
if ( ercd == E_OK ) {
............ /*ポーリング成功処理*/
............
} else if ( ercd == E_TMOUT ) {
............ /*ポーリング失敗処理*/
............
}
............
............
}
|
備考 データを対象データ・キューのデータ・キュー領域に書き込む際の書き込み方法は,データの送信要求を行った順に行われます。
-
tsnd_dtq
パラメータ
dtqidで指定されたデータ・キューのデータ・キュー領域にパラメータ
dataで指定されたデータを書き込みます。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータを書き込むための空き領域が存在しなかった場合には,データの書き込みは行わず,自タスクを対象データ・キューの送信待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からタイムアウト付きのWAITING状態(データ送信待ち状態)へと遷移させます。
なお,データ送信待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,データ送信待ち状態からREADY状態へと遷移します。
|
|
rcv_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が確保された
|
|
prcv_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が確保された
|
|
trcv_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が確保された
|
|
|
|
|
|
パラメータ tmoutで指定された待ち時間が経過した
|
|
また,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューの受信待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,データの書き込みは行わず,該当タスクにデータを渡します。これにより,該当タスクは,受信待ちキューから外れ,WAITING状態(データ受信待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
#include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/
void
task ( VP_INT exinf )
{
ER ercd; /*変数の宣言*/
ID dtqid = 1; /*変数の宣言,初期化*/
VP_INT data = 123; /*変数の宣言,初期化*/
TMO tmout = 3600; /*変数の宣言,初期化*/
............
............
/*データの送信(タイムアウト付き)*/
ercd = tsnd_dtq ( dtqid, data, tmout );
if ( ercd == E_OK ) {
............ /*正常終了処理*/
............
} else if ( ercd == E_RLWAI ) {
............ /*強制終了処理*/
............
} else if ( ercd == E_TMOUT ) {
............ /*タイムアウト処理*/
............
}
............
............
}
|
備考1 データを対象データ・キューのデータ・キュー領域に書き込む際の書き込み方法は,データの送信要求を行った順に行われます。
備考2 自タスクを対象データ・キューの送信待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順)に行われます。
データの強制送信は,以下に示したサービス・コールを処理プログラムから発行することにより実現されます。
-
fsnd_dtq,
ifsnd_dtq
パラメータ
dtqidで指定されたデータ・キューのデータ・キュー領域にパラメータ
dataで指定されたデータを書き込みます。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータを書き込むための空き領域が存在しなかった場合には,書き込まれてから最も時間が経過しているデータの領域に該当データを上書きします。
また,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューの受信待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,データの書き込みは行わず,該当タスクにデータを渡します。これにより,該当タスクは,受信待ちキューから外れ,WAITING状態(データ受信待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
#include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/
void
task ( VP_INT exinf )
{
ID dtqid = 1; /*変数の宣言,初期化*/
VP_INT data = 123; /*変数の宣言,初期化*/
............
............
fsnd_dtq ( dtqid, data ); /*データの強制送信*/
............
............
}
|
データの受信は,以下に示したサービス・コールを処理プログラムから発行することにより実現されます。
-
rcv_dtq
パラメータ
dtqidで指定されたデータ・キューのデータ・キュー領域からデータを読み込み,パラメータ
p_dataで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域からデータを読み込むことができなかった(データ・キュー領域にデータが書き込まれていなかった)場合には,データの読み込みは行わず,自タスクを対象データ・キューの受信待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(データ受信待ち状態)へと遷移させます。
なお,データ受信待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,データ受信待ち状態からREADY状態へと遷移します。
|
|
snd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた
|
|
psnd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた
|
|
ipsnd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた
|
|
tsnd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた
|
|
fsnd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた
|
|
ifsnd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた
|
|
|
|
|
|
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
#include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/
void
task ( VP_INT exinf )
{
ER ercd; /*変数の宣言*/
ID dtqid = 1; /*変数の宣言,初期化*/
VP_INT p_data; /*変数の宣言*/
............
............
/*データの受信*/
ercd = rcv_dtq ( dtqid, &p_data );
if ( ercd == E_OK ) {
............ /*正常終了処理*/
............
} else if ( ercd == E_RLWAI ) {
............ /*強制終了処理*/
............
}
............
............
}
|
備考1 自タスクを対象データ・キューの受信待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,データの受信要求を行った順に行われます。
備考2
rel_wai,または
irel_waiの発行によりデータ受信待ち状態を解除された場合,パラメータ
p_dataで指定された領域の内容は不定となります。
-
prcv_dtq
パラメータ
dtqidで指定されたデータ・キューのデータ・キュー領域からデータを読み込み,パラメータ
p_dataで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域からデータを読み込むことができなかった(データ・キュー領域にデータが書き込まれていなかった)場合には,データの読み込みは行わず,戻り値としてE_TMOUTを返します。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
#include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/
void
task ( VP_INT exinf )
{
ER ercd; /*変数の宣言*/
ID dtqid = 1; /*変数の宣言,初期化*/
VP_INT p_data; /*変数の宣言*/
............
............
/*データの受信(ポーリング)*/
ercd = prcv_dtq ( dtqid, &p_data );
if ( ercd == E_OK ) {
............ /*ポーリング成功処理*/
............
} else if ( ercd == E_TMOUT ) {
............ /*ポーリング失敗処理*/
............
}
............
............
}
|
備考 本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域からデータを読み込むことができなかった(データ・キュー領域にデータが書き込まれていなかった)場合,パラメータ
p_dataで指定された領域の内容は不定となります。
-
trcv_dtq
パラメータ
dtqidで指定されたデータ・キューのデータ・キュー領域からデータを読み込み,パラメータ
p_dataで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域からデータを読み込むことができなかった(データ・キュー領域にデータが書き込まれていなかった)場合には,データの読み込みは行わず,自タスクを対象データ・キューの受信待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からタイムアウト付きのWAITING状態(データ受信待ち状態)へと遷移させます。
なお,データ受信待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,データ受信待ち状態からREADY状態へと遷移します。
|
|
snd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた
|
|
psnd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた
|
|
ipsnd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた
|
|
tsnd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた
|
|
fsnd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた
|
|
ifsnd_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれた
|
|
|
|
|
|
パラメータ tmoutで指定された待ち時間が経過した
|
|
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
#include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/
void
task ( VP_INT exinf )
{
ER ercd; /*変数の宣言*/
ID dtqid = 1; /*変数の宣言,初期化*/
VP_INT p_data; /*変数の宣言*/
TMO tmout = 3600; /*変数の宣言,初期化*/
............
............
/*データの受信(タイムアウト付き)*/
ercd = trcv_dtq ( dtqid, &p_data, tmout );
if ( ercd == E_OK ) {
............ /*正常終了処理*/
............
} else if ( ercd == E_RLWAI ) {
............ /*強制終了処理*/
............
} else if ( ercd == E_TMOUT ) {
............ /*タイムアウト処理*/
............
}
............
............
}
|
備考1 自タスクを対象データ・キューの受信待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,データの受信要求を行った順に行われます。
備考2
rel_wai,または
irel_waiの発行,または待ち時間の経過によりデータ受信待ち状態を解除された場合,パラメータ
p_dataで指定された領域の内容は不定となります。
備考3 待ち時間
tmoutにTMO_FEVRが指定された際には“
rcv_dtqと同等の処理”を,TMO_POLが指定された際には“
prcv_dtqと同等の処理”を実行します。
データ・キュー詳細情報の参照は,以下に示したサービス・コールを処理プログラムから発行することにより実現されます。
-
ref_dtq
パラメータ
dtqidで指定されたデータ・キューのデータ・キュー詳細情報(待ちタスクの有無,未受信データの総数など)をパラメータ
pk_rdtqで指定された領域に格納します。
以下に,本サービス・コールの記述例を示します。
#include <kernel.h> /*標準ヘッダ・ファイルの定義*/
#include <kernel_id.h> /*システム情報ヘッダ・ファイルの定義*/
void
task ( VP_INT exinf )
{
ID dtqid = 1; /*変数の宣言,初期化*/
T_RDTQ pk_rdtq; /*データ構造体の宣言*/
ID stskid; /*変数の宣言*/
ID rtskid; /*変数の宣言*/
UINT sdtqcnt; /*変数の宣言*/
............
............
ref_dtq ( dtqid, &pk_rdtq ); /*データ・キュー詳細情報の参照*/
stskid = pk_rdtq.stskid; /*データ送信待ちタスクの有無の獲得*/
rtskid = pk_rdtq.rtskid; /*データ受信待ちタスクの有無の獲得*/
sdtqcnt = pk_rdtq.sdtqcnt; /*未受信データの総数の獲得*/
............
............
}
|