[RI850V4]タブ

本タブでは,使用するRI850V4に対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示を行います。

- バージョン情報

図A−4  [RI850V4]タブ



ここでは,次の項目について説明します。

- [オープン方法]

- [各エリアの説明]

[オープン方法]

- プロジェクト・ツリー パネル上において,リアルタイムOSノードを選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択,またはコンテキスト・メニュー→[プロパティ]を選択

備考 すでにプロパティ パネルがオープンしている場合,プロジェクト・ツリー パネル上において,リアルタイムOSノードを選択することで,選択した項目の詳細情報を表示します。

[各エリアの説明]

1 ) [バージョン情報]カテゴリ

RI850V4のバージョンに関する詳細情報の表示を行います。

カーネル・バージョン

使用するRI850V4のバージョンを表示します。

デフォルト

インストールしているRI850V4の最新バージョン

変更方法

変更不可

インストール・フォルダ

使用するRI850V4がインストールされているフォルダを絶対パスで表示します。

デフォルト

使用するRI850V4がインストールされているフォルダ

変更方法

変更不可

レジスタ・モード

プロジェクトで設定しているレジスタ・モードを表示します。

ビルド・ツールのプロパティ パネル - [共通オプション]タブ - [レジスタ・モード] - [レジスタ・モード]で選択しているレジスタ・モードと同じ値が表示されます。

デフォルト

[レジスタ・モード]で選択しているレジスタ・モード

変更方法

変更不可