ルネサス
clr_flg iclr_flg 概要 ビット・パターンのクリア C言語形式 ER clr_flg ( ID flgid, FLGPTN clrptn ); ER iclr_flg ( ID flgid, FLGPTN clrptn ); パラメータ I/O パラメータ 説明 I ID flgid; イベントフラグのID I FLGPTN clrptn; クリアするビット・パターン 機能 flgidで指定されたイベントフラグのビット・パターンとclrptnで指定されたビット・パターンの論理積ANDをとり,その結果を対象イベントフラグに設定します。 備考 本サービス・コールを発行した際,対象イベントフラグのビット・パターンがB'1100,clrptnで指定されたビット・パターンがB'1010であった場合には,対象イベントフラグのビット・パターンはB'1000となります。 戻り値 マクロ 数値 意味 E_OK 0 正常終了 E_ID -18 IDの指定が不正である - flgid≦0x0 - flgid>生成されているイベントフラグの最大ID E_CTX -25 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した E_NOEXS -42 対象イベントフラグが生成されていない
ER clr_flg ( ID flgid, FLGPTN clrptn );
ER iclr_flg ( ID flgid, FLGPTN clrptn );
ID flgid;
FLGPTN clrptn;