ルネサス
16.2.4 同期通信機能(イベントフラグ) 以下に,RI850V4が同期通信機能(イベントフラグ)として提供しているサービス・コールの一覧を示します。 表16−4 同期通信機能(イベントフラグ) サービス・コール名 機能概要 発行有効範囲 set_flg,iset_flg ビット・パターンのセット タスク,非タスク clr_flg,iclr_flg ビット・パターンのクリア タスク,非タスク wai_flg ビット・パターンのチェック タスク pol_flg,ipol_flg ビット・パターンのチェック(ポーリング) タスク,非タスク twai_flg ビット・パターンのチェック(タイムアウト付き) タスク ref_flg,iref_flg イベントフラグ詳細情報の参照 タスク,非タスク