|
POPM
|
複数レジスタの復帰
|
POPM
|
|
POP Multiple registers
|
【構文】
POPM dest-dest2
【オペレーション】
signed char i;
for ( i = register_num(dest); i <= register_num(dest2); i++ ) {
tmp = *SP;
SP = SP + 4;
register(i) = tmp;
}
【機能】
- | destとdest2で範囲指定したレジスタを一括してスタックから復帰します。 |
- | 範囲は、先頭レジスタ番号と最終レジスタ番号で指定します。ただし、(先頭レジスタのレジスタ番号<最終レジスタのレジスタ番号)となっている必要があります。 |
- | 使用されるスタックポインタは、PSWのUビットで示すスタックポインタになります。 |
【命令フォーマット】
|
|
|
|
|
|
|
POPM dest-dest2
|
|
Rd
(Rd=R1〜R14)
|
Rd2
(Rd2=R2〜R15)
|
|
【フラグ変化】
フラグ変化はありません。
【記述例】