| SATR | 
RMPA命令用64ビット符号付き飽和処理 | 
RORC | 
| 
SATuRate signed 64-bit data for RMPA | 
【構文】	
SATR
 
【オペレーション】
if ( O == 1 && S == 0 )
  R6:R5:R4 = 000000007FFFFFFFFFFFFFFFh;
else if ( O == 1 && S == 1 )
  R6:R5:R4 = FFFFFFFF8000000000000000h;
 
【機能】
| 
- | Oフラグが“1”かつSフラグが“0”のとき、演算結果が000000007FFFFFFFFFFFFFFFhになり、その結果をR6:R5:R4に格納します。Oフラグが“1”かつSフラグが“1”のとき、演算結果がFFFFFFFF8000000000000000hになり、その結果をR6:R5:R4に格納します。それ以外のとき、R6:R5:R4は変化しません。 | 
 
【命令フォーマット】
 
【フラグ変化】
フラグ変化はありません。
 
【記述例】