|
SAT
|
32ビット符号付き飽和処理
|
SAT
|
|
SATurate signed 32-bit data
|
【構文】
SAT dest
【オペレーション】
if ( O == 1 && S == 1 )
dest = 7FFFFFFFh;
else if ( O == 1 && S == 0 )
dest = 80000000h;
【機能】
- | Oフラグが“1”かつSフラグが“1”のとき、演算結果が7FFFFFFFhになり、その結果をdestに格納します。Oフラグが“1”かつSフラグが“0”のとき、演算結果が80000000hになり、その結果をdestに格納します。それ以外のとき、destは変化しません。 |
【命令フォーマット】
【フラグ変化】
フラグ変化はありません。
【記述例】