|
PUSHM
|
複数レジスタの退避
|
PUSHM
|
|
PUSH Multiple registers
|
【構文】
PUSHM src-src2
【オペレーション】
signed char i;
for ( i = register_num(src2); i >= register_num(src); i-- ) {
tmp = register(i);
SP = SP - 4;
*SP = tmp;
}
【機能】
- | srcとsrc2で範囲指定したレジスタを一括してスタックに退避します。 |
- | 範囲は、先頭レジスタ番号と最終レジスタ番号で指定します。ただし、(先頭レジスタのレジスタ番号<最終レジスタのレジスタ番号)となっている必要があります。 |
- | 使用されるスタックポインタは、PSWのUビットで示すスタックポインタになります。 |
【命令フォーマット】
|
|
|
|
|
|
|
PUSHM src-src2
|
|
Rs
(Rs=R1〜R14)
|
Rs2
(Rs2=R2〜R15)
|
|
【フラグ変化】
フラグ変化はありません。
【記述例】