この節では、RXファミリ(RXv3命令セットアーキテクチャ)が持つ各種命令機能を説明します。
RX CPUは、使用頻度の高い命令に短縮フォーマットを用意していますので、少ないメモリ容量で効率の良いプログラムを開発できます。また、1クロックで実行する命令を持ち、高速な演算処理を実現しました。111種類の命令と、10種類のアドレッシングモードを持ち、レジスタ−レジスタ間、レジスタ−メモリ間の演算や、ビットを対象とする演算ができます。また、メモリ−メモリ間の転送ができます。乗算器を内蔵していますので、高速な乗算ができます。