2.13.4 条件を満たしたときのみの実行履歴を収集する

ある条件を満たした場合にのみプログラムの実行履歴を収集することができます。

ポイント・トレース・イベントを設定することにより,任意の変数,またはI/Oレジスタに対し,指定したアクセスがあった場合のみ,その情報をトレース・データとして収集します。

この機能を使用するためには,次の手順で操作を行います。

 

2.13.4.1 ポイント・トレース・イベントを設定する 

2.13.4.2 プログラムを実行する

2.13.4.3 ポイント・トレース・イベントを編集する【Full-spec emulator】【E1】【E20】

2.13.4.4 ポイント・トレース・イベントを削除する