ルネサス
収集したトレース・データの検索は,ツールバーの ボタンをクリックすることによりオープンするトレース検索 ダイアログにより行います(プログラム実行中は無効)。
このダイアログにおいて,次の操作を行ってください。
なお,タブ選択エリアのタブを選択することにより,命令レベル,またはソース・レベルでトレース・データを検索することができます。
図 2.132
トレース・データの検索(トレース検索 ダイアログ)
ここでは,次の操作方法について説明します。
2.13.8.1 命令レベルで検索する
2.13.8.2 ソース・レベルで検索する