2.4.5 コードをアウトライン表示する

C/C++ソース・ファイル,またはヘッダ・ファイルをオープンしている場合,ソース・コード・ブロックの展開/折りたたみ表示を行い,現在編集中,またはデバッグ中のコード領域に集中して作業することができます。

展開/折りたたみを行うには,ソース・コードの左にあるアウトライン・マークをクリックします。

図 2.8

コードのアウトライン・マーク

注意

混合表示モードを選択している場合,この機能は無効となります。

備考

この機能を無効にする場合は,オプション ダイアログの[全般 - テキスト・エディタ]カテゴリ内の[コードのアウトライン]チェック・ボックスのチェックを外してください(アウトライン・マークが非表示となります)。

 

なお,展開/折りたたみ可能なソース・コード・ブロックの種類は次のとおりです。

左中かっこと右中かっこ(“{”と“}”)

 

複数行のコメント(“/*”と“ */”)

 

プリプロセッサ文(“if”,“elif”,“else”,“endif”)

 

 

 

 

注意

プロジェクトに登録されていないファイルでは,プリプロセッサ文の展開/折りたたみは無効となります。