次の操作により,文字列を複数行選択,またはブロック選択することができます。
なお,選択した内容は,[編集]メニューの[切り取り]/[コピー]/[貼り付け]/[削除]の対象となります。
- | [Shift]キーを押下しながら,[←]/[→]/[↑]/[↓]ボタンを押下 |
- | [Alt]キーを押下しながら,左マウス・ボタンでドラッグ |
- | [Alt]+[Shift]キーを押下しながら,[←]/[→]/[↑]/[↓]ボタンを押下 |
注意 | ブロック選択を行い,最終行に貼り付ける場合,新しい行が追加されます。その場合,新しい行については,貼り付け位置によらず行頭から貼り付けられます。 |