ルネサス
文字列エリアでは,キーボードより,IMEなどの日本語入力システムを使用した文字列を入力することができます。
また,編集機能を充実させるための様々なショートカット・キーを使用することができます。
なお,オプション ダイアログの設定により,次の項目をカスタマイズすることができます。
-
表示フォント
タブ幅
自動インデントの有効/無効
空白記号の表示/非表示
シンタックス(予約語/コメントなど)の色付け
注意
混合表示モードを選択している場合,文字列を編集することはできません。