ツールバーの ボタンを選択することでオープンする検索・置換 ダイアログにより,文字列の検索/置換を行うことができます。
文字列の検索を行う場合は,このダイアログの[クイック検索]タブにおいて次の手順で操作を行ってください。
検索・置換 ダイアログでは,[一括検索]タブ/[クイック置換]タブ/[一括置換]タブを選択することにより,その他様々な検索/置換操作を行うことができます。 |
デフォルトでは,エディタ パネル上のキャレット位置の単語(変数/関数などを含む)が表示されます。
変更する場合は,テキスト・ボックスに直接入力するか(最大指定文字数:1024文字),またはドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:8個)。
ドロップダウン・リストより,[現在のパネル(ファイル名)]を選択します。
[前を検索]ボタンをクリックすると,指定した検索場所でアドレスの小さい方向に検索を行い,検索結果箇所をエディタ パネル上で選択状態にします。
[次を検索]ボタンをクリックすると,指定した検索場所でアドレスの大きい方向に検索を行い,検索結果箇所をエディタ パネル上で選択状態にします。
また,ショートカットキー(通常[Ctrl]+[I],および[Ctrl]+[Shift]+[I])を押下することにより,インクリメンタル検索を開始することができます。
インクリメンタル検索中は,文字を入力すると即座に検索を行い,検索結果箇所をエディタ パネル上で選択状態にします。
入力した文字列はステータスバーに表示します。該当箇所がなかった場合は,ステータスバーに[該当なし]と表示します。