ルネサス
R_ATUIV_Timerknm_Get_PWM_Measure_Value
計測したPWM波の値を読み出します。
[指定形式]
void R_ATUIV_Timerknm_Get_PWM_Mesure_Value ( uint32_t * low_width, uint32_t * edge_width );
備考
kはタイマ種別,nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
O
uint32_t * low_width;
計測したロウレベル幅を格納する領域へのポインタ
uint32_t * edge_width;
計測したエッジ数カウント幅を格納する領域へのポインタ
[戻り値]
なし