|
R_ATUIV_Timerknm_Get_Measure_Value
|
計測した値(入力エッジ数,エッジ入力時刻,PWM波形のオフデューティ,PWMサイクル)を読み出します。
[指定形式]
void R_ATUIV_Timerknm_Get_Mesure_Value ( uint16_t * edge, uint32_t * off_duty_cycle, uint32_t * pwm_cycle, uint32_t * edge_input_time );
|
備考 | kはタイマ種別,nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。 |
[引数]
|
|
|
|
|
|
uint16_t * edge;
|
入力エッジ数を格納する領域へのポインタ
|
|
|
uint32_t * off_duty_cycle;
|
PWM波形のオフデューティを格納する領域へのポインタ
|
|
|
uint32_t * pwm_cycle;
|
PWMサイクルを格納する領域へのポインタ
|
|
|
uint32_t * edge_input_time;
|
エッジ入力時刻を格納する領域へのポインタ
|
[戻り値]
なし