ルネサス
r_atuiv_timerknm_overflow_interrupt
オーバフロー割り込みの発生に伴う処理を行います。
[指定形式]
void r_atuiv_timerknm_overflow_interrupt ( void );
void r_atuiv_timerknm_overflow11_interrupt ( void );
void r_atuiv_timerknm_overflow12_interrupt ( void );
備考
kはタイマ種別,nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。
overflow1とoverflow2はタイマにより異なります。
[引数]
なし
[戻り値]