R_ATUIV_Timerkn_Create_UserInit


タイマkおよびタイマknに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

備考

本API関数は,R_ATUIV_Timerkn_Createのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

void    R_ATUIV_Timerk_Create_UserInit ( void );
void    R_ATUIV_Timerkn_Create_UserInit ( void );

備考

kはタイマ種別,nはユニット番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし