ルネサス
桁上げ割り込み(CUP)の発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、秒カウンタ(RSECCNT)/バイナリカウンタ 0(BCNT0)の桁上げを行った場合、または 64Hz カウンタ(R64CNT)の読み出しと 64Hz カウンタ(R64CNT)の桁上げが重複した場合に発生する桁上げ割り込み(CUP)に対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_rtc_cup_interrupt ( void );
[引数]
なし
[戻り値]