ルネサス
RTCOUT への出力周期を設定すると伴に、RTCOUT 出力を開始します。
[指定形式]
#include "r_cg_rtc.h"
void R_RTC_Set_RTCOUTOn ( rtc_rtcout_period_t rtcout_freq );
[引数]
I/O
引数
説明
I
rtc_rtcout_period_t rtcout_freq;
RTCOUT への出力周期
RTCOUT_1HZ :1Hz
RTCOUT_64HZ :64Hz
[戻り値]
なし