ルネサス
周期割り込み(PRD)の発生に伴う処理を行います。
備考 本 API 関数は、R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOn で指定された周期 period が経過した場合に発生する周期割り込み(PRD)に対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_rtc_prd_interrupt ( void );
[引数]
なし
[戻り値]