R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOn

周期割り込み(PRD)の発生周期を設定すると伴に、周期割り込み(PRD)の検出を許可します。

 

[指定形式]

#include       "r_cg_rtc.h"

void    R_RTC_Set_ConstPeriodInterruptOn ( rtc_int_period_t period );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

rtc_int_period_t period;

周期割り込みの発生周期

PES_2_SEC                        2

PES_1_SEC                        1

PES_1_2_SEC                   1/2

PES_1_4_SEC                   1/4

PES_1_8_SEC                   1/8

PES_1_16_SEC                 1/16

PES_1_32_SEC                 1/32

PES_1_64_SEC                 1/64

PES_1_128_SEC               1/128

PES_1_256_SEC               1/256

 

[戻り値]

なし