-Xdiv


除算に対して,div,およびdivu命令を生成します。

[指定形式]

-Xdiv

 

-

省略時解釈

除算に対して,divq,およびdivqu命令を生成します。

[詳細説明]

-

除算に対して,divq,およびdivqu命令を生成する代わりに,div,およびdivu命令を生成します。

-

divq,およびdivqu命令は高速ですが,実行サイクル数がオペランドの値により変わります。
そのため,リアルタイム性の保証などのために,常に実行サイクル数が一定であることが必要な場合に,本オプションを指定します。

[使用例]

-

除算に対して,div,およびdivu命令を生成します。

>ccrh -Xdiv -Xcommon=rh850 main.c