ルネサス
以下に、コード生成ツールがコンパレータB用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.33 コンパレータ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_CMPB_Create
コンパレータBを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_CMPB_Create_UserInit
コンパレータBに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
r_cmpb_cmpbn_interrupt
コンパレータ Bn 割り込みの発生に伴う処理を行います。
R_CMPBn_Start
アナログ入力電圧の比較を開始します。
R_CMPBn_Stop
アナログ入力電圧の比較を終了します。
More:
使用例