独立ウォッチドッグ・タイマ(IWDT

以下に、コード生成ツールが独立ウォッチドッグ・タイマ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.24      独立ウォッチドッグ・タイマ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_IWDT_Create

独立ウォッチドッグ・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_IWDT_Create_UserInit

独立ウォッチドッグ・タイマに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_iwdt_nmi_interrupt

ノンマスカブル割り込み(WUNI)の発生に伴う処理を行います。

r_iwdt_iwuni_interrupt

マスカブル割り込み / ノンマスカブル割り込みの発生に伴う処理を行います。

R_IWDT_Restart

独立ウォッチドッグ・タイマのカウンタをクリアしたのち、カウント処理を再開します。

 

 

More:

R_IWDT_Create

R_IWDT_Create_UserInit

r_iwdt_nmi_interrupt

r_iwdt_iwuni_interrupt

R_IWDT_Restart

使用例