イベント・リンク・コントローラ(ELC

以下に、コード生成ツールがイベント・リンク・コントローラ用として出力する API 関数の一覧を示します。

 

3.10      イベント・リンク・コントローラ用 API 関数

API 関数名

機能概要

R_ELC_Create

イベント・リンク・コントローラを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。

R_ELC_Create_UserInit

イベント・リンク・コントローラに関するユーザ独自の初期化処理を行います。

r_elc_elsrni_interrupt

イベント割り込みELSRnの発生に伴う処理を行います。

R_ELC_Start

周辺機能間の連携を開始します。

R_ELC_Stop

周辺機能間の連携を終了します。

R_ELC_GenerateSoftwareEvent

ソフトウェア・イベントを発生させます。

R_ELC_Set_PortBuffern

ポート・バッファに値を書き込みます。

R_ELC_Get_PortBuffern

ポート・バッファの値を読み出します。

 

More:

R_ELC_Create

R_ELC_Create_UserInit

r_elc_elsrni_interrupt

R_ELC_Start

R_ELC_Stop

R_ELC_GenerateSoftwareEvent

R_ELC_Set_PortBuffern

R_ELC_Get_PortBuffern

使用例