ルネサス
以下に、コード生成ツールがD/A コンバータ用として出力する API 関数の一覧を示します。
表3.31 D/A コンバータ用 API 関数
API 関数名
機能概要
R_DA_Create
D/Aコンバータを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
R_DA_Create_UserInit
D/Aコンバータに関するユーザ独自の初期化処理を行います。
R_DAm_Start
D/A変換を開始します。
R_DAm_Stop
D/A変換を終了します。
R_DAm_Set_ConversionValue
D/A変換を行うデータを設定します。
More:
使用例