データ・レコードのバイト数の最大値を指定します。
[指定形式]
-form=hexadecimal指定時は,バイト数の最大値を0xFFとして,インテル拡張ヘキサ・ファイルを生成します。
-form=stype指定時は,バイト数の最大値を0x10として,モトローラ・S タイプ・ファイルを生成します。
[詳細説明]
- | インテル拡張ヘキサ・ファイルまたはモトローラ・Sタイプ・ファイルを生成する際に,データ・レコード長を指定するためのオプションです。 |
- | インテル拡張ヘキサ・ファイルを生成する場合,数値には,01〜FF(16進数)を指定することができます。 |
- | モトローラ・Sタイプ・ファイルを生成する場合,数値には,次のいずれかの値を指定することができます。 |
[使用例]
- | データ・レコードのバイト数の最大値として0x10を指定します。 |
>rlink a.obj b.obj -form=hexadecimal -byte_count=10
|
[備考]
- | 本オプションは,-form={hexadecimal|stype}オプションを指定していない場合は無効となります。 |