isinf 【V1.08以降】


無限大であるかどうかを判定します。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

int isinf(実浮動小数点型 x); (C99)

[戻り値]

実引数が正または負の無限大である場合,0以外の値を返します。

それ以外の場合は0を返します。

[詳細説明]

実引数が正または負の無限大であるかどうかを判定します。

実引数に浮動小数点型以外の型を渡した場合,動作を保証しません。