xのy乗を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
double  __far   pow(double x, double y);
[戻り値]
xのy乗を返します。
x < 0でyが非整数の場合,またはx = 0でy <= 0の場合,非数を返し,グローバル変数errnoにマクロEDOMを設定します。
オーバフローが発生した場合,±∞を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。
アンダフローが発生した場合,非正規化数を返し,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。
[詳細説明]
xのy乗を求めます。