ルネサス
fabsl 【V1.08以降】
絶対値を求めます。
[所属]
数学ライブラリ
[指定形式]
#include <math.h>
long double __far fabsl(long double x); (C99)
[戻り値]
xの絶対値(大きさ)を返します。
x が±∞の場合, ±∞を返し,グローバル変数errno にマクロERANGE を設定します。
x が非数の場合, 非数を返し, グローバル変数errno にマクロEDOM を設定します。
[詳細説明]
xの絶対値(大きさ)を求めます。