tanhl 【V1.08以降】


双曲線正接を求めます。

[所属]

数学ライブラリ

[指定形式]

#include <math.h>

long double __far tanhl(long double x); (C99)

[戻り値]

xの双曲線正接を返します。

解が非正規化数の場合,グローバル変数errnoにマクロERANGEを設定します。

[詳細説明]

xの双曲線正接を求めます。角度はラジアン単位で指定します。定義式は次のとおりです。

 

sinhl (x) / coshl (x)